This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:充电数据问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162924/bq25101-charging-data-question

器件型号:BQ25101

您好!

客户在充电期间需要电池电平补偿。

但是、仅凭图形信息是不够的。

您是否有针对3V~4.2V 规格的每小时充电图表或数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究 我们有哪些数据,并在星期五之前用上述数据答复。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清您希望在充电时收到的电池电量补偿数据?  根据每小时的充电曲线图、您想要如图18所示的充电曲线?

    我们建议订购 EVM 并使用您的电池解决方案测试充电器、以获得最佳的应用特定数据(如果这是客户所需的数据)。

    此致、

    Juan Ospina