This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:添加 NTC 可停止 Deice 充电。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965644/bq24250-adding-ntc-stops-the-deice-charging

器件型号:BQ24250

大家好、

我正在使用 BQ24250RGER 进行第三个也是最后一个原型构建。 在之前的装置上、我没有安装 NTC、而是在 TS 到 GND (* R3)之间使用了一个10k 电阻器、其中 LDO 到 TS (* R2)之间的电阻为5k

我在之前的构建中只取得了很好的结果。

现在、我已经安装了一个带有推荐 β(3500k?)的10k NTC 从数据表中可以看出、它现在不充电。 如果我重新加入10k 固定电阻器(*R3)、在大多数情况下、它会充电。 我可能在路上损坏了一个器件。

我也不明白为什么4000k NTC 需要9.82k 电阻器(偏差很小?) 而3500k 根本不需要电阻器。

感谢您的任何帮助。

Lee。

*数据表注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    数据表不正确、正在等待修订。  我对这种混乱表示歉意。 您将需要一个上拉和下拉电阻器、该电阻器与 NTC 并联到接地端、如下面链接中的 xls 电子表格所计算:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复非常及时。

    我无法使链接的电子表格正常工作;它抱怨一个库丢失、我尝试解决它、但没有到达任何地方。

    那么、对于3500k β 10k NTC、R3的值应为10k、则相关器应是10k?

    非常感谢。

    Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

     对于 Ro=10kohm 和 Beta=3500的 NTC 热敏电阻、解算器报告 LDO 到 TS 的电阻= 5.38kohm、TS 到 GND 的电阻(与 NTC 热敏电阻并联)= 11.1kohm。

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、那么这些值不是那么不同、以至于在安装时使器件停止工作、只是不符合 JEITA 规范、如果缺失11.1k 电流、这是一个问题?

    在 NTC 安装了固定10k 时、必须处于边缘状态。 它还可以在没有10k 固定电阻和 NTC 的情况下工作。

    我认为、在安装电池且 BQ24250正在运行后、通过安装 NTC、生产可能还会损坏某些器件?

    星期一回到工作岗位进行更多测试。

    非常感谢、

    Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    不实现 JEITA 并处于边缘状态的正确答案。

    我不希望在 TS 引脚上连接热敏电阻会损坏充电器、因为大多数热敏电阻都是电池组的一部分、因此将在重新连接电池时连接。  

    此致、

    Jeff