This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:ILIM 值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163264/bq25890h-ilim-values

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25890

数据表中提到了一个260欧姆的电阻器、这是一个非常非标准的电阻器。 我假设261是预期目标吗?

此外、在第8.2.13节" ILIM 上的输入电流限制"中、注释为"Kilim = 390 max"。 但在表7.5中、Kilim 的列出最大值为285。 哪一项是正确的?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经在表7.5中为基利姆最大值写入"385"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    数据表中提到的260欧姆电阻值只是一个示例、用于演示 基于 ILIM 引脚的输入电流限制计算。 使用该值进行计算可得出如所述的1.5A 输入电流限值。

    BQ25890H 与 BQ25890非常相似。 在 BQ25890数据表中、第9.2.12节中列出了 Kilim 的最大值为390 、第8.5节中列出了规格。 也使用390作为 BQ25890H 的最大值。 我们将记下385 Kilim 值以供将来的数据表更新。

    此致、

    James