This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:设计问题

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TIDA-010083, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964258/tps23758-design-questions

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TIDA-010083

尊敬的*:

我对 TPS23758和 TPS23758 EVM 有几个问题

1) VB 引脚,在 DS 中规定应使用0.1uF 和6.2V 齐纳二极管将其旁路至 GND。

 在 TPS23758EVM-080和 TIDA-010083原理图中、原理图中没有齐纳二极管。

是否需要齐纳二极管?

2) 2)在 TIDA-010083中、同一二极管1N4148用于 D3、D1和 D13 (DDD、DG、DCC)、您能分辨这三个二极管是不是:

2A)最低反向电压要求是什么?

2B)什么是最小正向电流要求?

3) 3) TIDA-010083中 R16=0r 和 R34= DNP 的作用是什么

4) 4)我们能否将470m Ω 1W 1%电阻器代替2个并联910m Ω?  KRL2012E-M-R470-F-T5

5) 5) TPS23758EVM-080和 TIDA-010083上变压器的原理图符号错误、点位于错误的引脚上(DS LDT1018-50 和 750318525中有所不同)

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. EVM 正在更新中,并将在明天反映这些更改。 是的、如果使用分级电阻、则需要使用分级电阻。  

    这个二极管是我要考虑的标准二极管。 如果您想计算每个电流的正向电流和反向电压电平、它们会有所不同。 D1可实现快速栅极关断。 因此、关键是反向恢复时间。 D3用于校正变压器上的信号。 D13用于分离 VPD 和 VDD 以建立 PoE 与适配器的优先级。 在这些工作中、查找确切要求可能比需要的要求更繁琐。 我建议使用这些二极管作为要比较的最小值。

    3. R16是斜率比较器。 我们始终建议在此处放置一个0欧姆电阻器、以防需要更多斜率补偿。 R34是一个上拉电阻器、原因相同。  

    4.你可以,但我们把它们分开,以进行热性能处理。  

    5.由于它正好相反,它仍然工作,因为它正好相反,电感器双向工作。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速重播。

    5)关于变压器,是的,我知道,但最好具有与 Wurth 或 linkcom 数据表中相同的符号:)。

    6)  6)有关 TIDA-010083中 R11 R12和 C44的问题

    6A) R11和 R12是否需要0805电阻器?

    6B)我正在查看 linkcom das、辅助绕组可以提供10.5V 和15mA 电流  

    我是否使用该电流和电压来计算电阻器的额定功率、或者是否使用了更高的峰值电流和峰值电压来计算?

    我们希望对这些电阻器使用0402或0603。

    6C)我们还使用标准的 Valuse、我们希望 R11使用4.7欧姆、R12使用4k7、C44使用4.7uF 或10uF、这是否正常?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    5.linkcom 数据表已公开发布、我不确定您的意思是什么?

    https://www.linkcom.com.tw/media/bss/productattachment/LDT1018-50.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    5) 5)我从制造商那里获得了 LDT1018-50 DS 的最后一个版本、点位于相反的一侧、而 Wurth 750318525 DS 也位于相反的一侧、只需这样说。  

    e2e.ti.com/.../LDT1018_2D00_50.pdf

    e2e.ti.com/.../750318525.pdf

    1) 1)关于齐纳二极管 、BZX585-C6V2是否可以使用?

    8) 8) DS 和 EVM 与 TIDA 之间的另一个差异、即 DS 中的 VCC 去耦在表5.-1中被告知最小值为3.3uF。 在 EVM 中、仅使用1uF? 在第6.3节的后面部分中、VCC 的标称电容被告知 Be1uF、如 EVM 中所示。  

    9) 9)对于 EVM 中的齐纳二极管 D8、我们能否在更小的封装中使用瓦数更低的齐纳二极管?

    10)对于 D5和 D(在 TIDA 上,我们想使用 BZB84-C12,215 ,这是可以的吗?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    5) 我看到你说什么。 Wurth 和 Linkcom 变压器具有不同的极性。 我自己对其进行了测试、可以确认它们在同一电路板上工作。 为了增加混淆、Altium 原理图封装的引脚排列顺序与数据表不同、因此它们看起来不同、但不同。  

    1) 1)是的、可以使用、但属于汽车级。 通常、PoE 设计不需要该质量。 您可能会在我们的设计中找到汽车级器件、因为我们的 Altium 库仅为具有特定额定电压的特定封装尺寸中的某些组件提供了一个选项。 因此、您可能会找到更便宜的产品。

    8) 可能是错误、我将不得不与数据表作者核实哪个 CAP。 请使用 EVM 中使用的内容、因为该设计已经过测试。

     9) 否、我不建议这样做。  

    10) 不,我不建议这样做。 封装将导致布线电感。 此外、它是汽车级。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    2)关于

    "

    这个二极管是我要考虑的标准二极管。 如果您想计算每个电流的正向电流和反向电压电平、它们会有所不同。 D1可实现快速栅极关断。 因此、关键是反向恢复时间。 D3用于校正变压器上的信号。 D13用于分离 VPD 和 VDD 以建立 PoE 与适配器的优先级。 在这些工作中、查找确切要求可能比需要的要求更繁琐。 我建议使用这些二极管作为要比较的最小值。

    "

    您是否可能知道是否有计算示例? 我想进行计算:)因为

    我们在许多项目中使用 CDSU4148-HF、但这是150mA 75V 4ns、而不是200mA 是否可以使用这个?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    有关反激式设计的分步指南、请查看以下白皮书: https://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf?ts=1608145361530&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经这么做了、 只涵盖了 Dvc (DCC)、它说它 可以使用75V 150mA、 这对于 CDSU4148-HF 来说是可以的  

    但没有 D13 ( 是否有分离 VPD 和 VDD 的方法)和 D1 (是否有允许快速栅极关断的方法) 二极管计算?

    CDSU4148-HF 也是4ns、因此我认为 D1的这个观点是可以的。

    此外、所有二极管都可以使用75V 电压、但我不知道 D1和 D13需要什么电流?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这些二极管之间的唯一区别是最大正向电流。 Vd 击穿、二极管压降、反向恢复时间都是相同的。  

    数据表在第9页指定了当前的 IVPD-VDD。  

    您可以在 FET 数据表中找到栅极电流。

    该二极管将正常工作。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师