This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:TPS7A57使能引脚电阻分压器

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163258/tps7a57-tps7a57-enable-pin-resistor-divider

器件型号:TPS7A57

您好!

 我们将 TPS7A57用于我们的设计。  TPS7A57中使能引脚的电压在数据表中被指定为0.68V ,我们使用的序列发生  器具有2.4V 的使能高电压,我们将从中启用 TPS7A57。 请您澄清  一下我们可以为 TPS7A57中的使能引脚提供的电压、并指导我们计算  TPS7A57使能引脚中的电阻分压器。   

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 引脚上的绝对最大电压指定为6.5V、因此2.4V 电压不是问题。 除非您需要一个电阻分压器、否则您不需要该分压器。  

    此致、

    Nick