This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141QRGERQ1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163149/lm5141-q1-lm5141qrgerq1

器件型号:LM5141-Q1

您好,专家:

  由于我们正在测试  ISO16750-2汽车电池冷启动测试,因此 Vin 将在 LM5141-Q1、LM5141-Q1的50mS 电源下降至4V,Vout 为设计 Vout=3.3V 的情况

但我们发现、在这种情况下、输出电压会突然降至1.6V。 请问以下条件的最大占空比是多少? 在使用 Web 工作台计算器进行设计后,当输入电压=4V 冷启动条件时,以下用于稳定输出电压的条件能否保持3.3V 电压?  

L>0.83 μ H

输出电容器:440uF

Ccomp = 10nF

Rcomp = 22.6k。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    FSW 会折返压降、因此占空比接近100%。 您能否发送原理图和完整的快速入门计算器文件? 输入陶瓷输出电容器的降额值。

    请注意、如果 Vin 为4V (引导轨将稍微低一些)、则 VCC 将降至~3.9V、因此请检查 FET 的米勒平坦区。 也发送 FET 器件型号。

    此致、

    Tim