This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20热性能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965524/tps543c20-tps543c20-thermal-performance

器件型号:TPS543C20

大家好、

客户正在评估 TPS543C20的热性能。 条件为 Vin=12V、Vout=5V、IO=34A。  

请参阅数据表图4。 在这种情况下、损耗约为7W。 则 Tj 应为25+28.9*7=227.3C>125C

但请参阅图43。 SOA、IO=35A 可支持环境温度60C。  

这种冲突的原因是什么?

此致。

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

      数据表中给出的 θ JA 适用于 JEDEC 标准板。 根据布局、有效的 Theta JA 可以低得多。 数据表中显示的 SOA 曲线是使用 EVM 布局绘制的。 因此 、根据所示的 SOA、您可以预期这是实际的有效 θ JA。

    此致、

    Gerold