This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:PWM 中的电流感应电路结构

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162991/tps7h5001-sp-construction-of-the-current-sense-circuit-into-pwm

器件型号:TPS7H5001-SP

您好!

这可能是一个愚蠢的问题、数据表提供了一个通过电流感应 XFMR 进行高侧电流感应的设计示例。 在设计示例中、电流感应电阻器选择为7.5Ohm、原理图中也显示在下方。  其他电流感应元件有什么作用、它们是如何计算的?   

102欧姆电阻器和10pF 电容器似乎形成 RC 滤波器、截止频率为156kHz。 为什么需要这样做、为什么在该特定频率下需要这样做?

2. TI 建议在电流感测 XFMR 的输出端使用哪种类型的二极管?   

10kOhm 电阻器的用途是什么? 是否要调整 XFMR 次级侧的电压?  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natan、

    该滤波器用于帮助降低电流感应产生的一些尖峰。
    由于控制器具有 LEB、因此不需要它、但我无论如何都使用它。

    低电流肖特基 二极管的作用与二极管相同。

    10k 电阻器称为加重电阻器、电路需要使用在低电流值下可能发生的负电流。

    谢谢、
    Daniel