This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:CDS/SDP 自动切换功能

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161182/tps2546-cds-sdp-auto-switch-function

器件型号:TPS2546

大家好、关于 TPS2546芯片、它有一个 cdp/SDP 自动切换功能、该功能将使 VBUS 主动断电、我想询问断电时间有多长?
然后、芯片将在 VBUS 被重新供电后变为 SDP、然后切换回 cdp、我想知道 SDP 持续多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    感谢您联系 E2E、让我联系一位团队成员、他将了解更多信息、我将在下周之前再次与您联系。

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    [引用 userid="532521" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161182/tps2546-cds-sdp-auto-switch-function ]嗨、关于 TPS2546芯片、它具有 cdp/SDP 自动切换功能、可使 VBUS 主动断电、我想询问断电时间有多长?

    对于断电(步骤2)、器件会运行一个 OUT 放电事件。 输出放电事件有两次相关。 从第9.1.1节中、当从 DCP_Auto 转至 SDP1/SDP2/CDP t_DCH_S 时间 ~310ms 时。

    [引用 userid="532521" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161182/tps2546-cds-sdp-auto-switch-function "]然后芯片将在 VBUS 重新上电后变为 SDP、然后切换回 cdp、我想知道 SDP 持续了多长时间?

    对于 SPD 部分、我无法找到器件在 SDP 中保持的特定时间。 我发现的只是 CPD/SDP 自动切换期间、SPD 自动切换的典型值为2秒。 (最小1.3、最大2.8)

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的热情支持。 我明白了。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴我能够提供帮助。

    Chris