请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 大家好、关于 TPS2546芯片、它有一个 cdp/SDP 自动切换功能、该功能将使 VBUS 主动断电、我想询问断电时间有多长?
然后、芯片将在 VBUS 被重新供电后变为 SDP、然后切换回 cdp、我想知道 SDP 持续多久?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clarence、

对于断电(步骤2)、器件会运行一个 OUT 放电事件。 输出放电事件有两次相关。 从第9.1.1节中、当从 DCP_Auto 转至 SDP1/SDP2/CDP t_DCH_S 时间 ~310ms 时。
[引用 userid="532521" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161182/tps2546-cds-sdp-auto-switch-function "]然后芯片将在 VBUS 重新上电后变为 SDP、然后切换回 cdp、我想知道 SDP 持续了多长时间?对于 SPD 部分、我无法找到器件在 SDP 中保持的特定时间。 我发现的只是 CPD/SDP 自动切换期间、SPD 自动切换的典型值为2秒。 (最小1.3、最大2.8)
谢谢、此致、
Chris Lim