This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:此器件是否有3.3V 版本或建议替换的器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965647/sn75451b-is-there-a-3-3v-version-of-this-device-or-a-part-recommended-to-replace

器件型号:SN75451B
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

你(们)好

SN75451是否有3.3V 版本或引脚对引脚器件来替代5V 版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!

    SN7541x 没有3.3V 电源版本、但它可以采用3.3V 逻辑电平作为输入、也可以使用电平转换器。 但是、该器件的逻辑仍需要5V-7V 电源。  

    或者、您可以使用不带集成逻辑门的器件(例如 ULN2003a、虽然它是达林顿对)、并选择单独的3.3V 缓冲器 IC。 这将完全消除对5V 电源的需求。 这将增加一些额外的设计工作、您需要确保缓冲器/栅极/任何 IC 能够为低侧驱动器 intu 提供足够的电流。

    请告诉我、这是否通过按下绿色按钮回答了您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    最好

    Dimitri