This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:从 TL431更改为 ATL431/431LI 时、相关分立式组件上的任何更改

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965512/atl431li-any-change-on-related-discrete-components-when-changing-from-tl431-to-atl431-431li

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他器件: TL431ATL431

您好!

我的客户使用 TL431IBIDBZR 完成了交流/直流设计。 但是、他发现其以下电路小于 TL431所需的阴极电流(最小值为1mA)(0.6mA)。 ATL431/ATL431LI 对阴极电流(最小值0.1mA)感到满意。

 

那么、如果他将 TL431替换为 ATL431/ATL431LI、他是否需要更改任何其他组件的值? 如果是、请告知我们每个组件的建议值。 请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    ATL431/ATL431LI 允许客户修改其电路以实现更低的 Iq、但不会自然降低 IKA。

    对于并联基准、光耦合器+电阻器控制 IKA 进入 ATL431的量。 如果您不修改电路、它将消耗相同的电流。 如果您想 利用较低的电流、可以增大电阻器尺寸或移除与光耦合器并联的电阻器。

    虽然器件具有相同的引脚排列、但 ATL431的带宽低于 TL431、这可能会导致稳定网络变化1uF/1kOhm。 这需要进行测试、我们无法计算。

    输出电压为 Vout = Vka *(1+R1/R2)+ Iref*R1。 ATL431具有2.5V 与2.495V 的更高 VKA、因此输出可能会增加。 ATL431的 IREF 也较低、因此输出可能会根据 R1的大小而降低。

    这些是我在 TL431与 ATL431/ATL431LI 之间切换时要注意的三大问题