This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:用于 Stratix10内核电源

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965142/tps546d24-for-stratix10-core-supply

器件型号:TPS546D24

您好的支持团队。

它是否已用于 TPS546x24x 系列、其中有超过2个堆栈作为 Stratics 10的核心电源?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以使用 TPS546D24A 为 FPGA 的内核电压轨供电。 TPS546D24A 允许堆叠多达4个相位。  您必须确定 TPS546D24A 可以满足内核的电压和电流额定值。

    您可以向我们提供有关电压和电流额定值、工作环境温度的更多信息、以帮助您进一步了解。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerold-san

    感谢您的快速回复。

    我的客户正在考虑额定电压为0.85V±30mV、在 Ta = 25deg (TAmax 为40 deg)时、额定电流为平均46A/最大80A。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San

       TPS546D24A 应能够满足您的要求。

    这是 TPS546D24A EVM 板用户指南。 您可以将其用作设计的起点。 EVM 的输出电压为0.8V、您可以根据0.85V 的设计需求进行修改。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc47/sluuc47.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于 FPGA 内核电压的0.85V +/- 30mV 规格、您知道这是可调节的电压、还是具有允许+/- 30mV 容差的固定0.85V 内核?

    如果可调、如何将调整传达给提供0.85V 电压的电源?