This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:使用外部可调反馈电压的 LMR64010

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162581/lmr64010-lmr64010-using-externaly-adjustable-feedback-voltage

器件型号:LMR64010

您好!

我正在使用 LMR64010的基本应用电路(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr64010.pdf?ts=1665993403256)。 可通过更改电阻器 R2来调节输出电压(R1为固定值13.3KOhm)。 我想知道如何修改这个基本电路、用一个外部电压来控制输出电压、而不是改变电阻器 R2。 对于此任务、我想使用0-3.3V 电压信号(微控制器 PWM/DAC 输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、您提到的工作方式应该是正确的。

    也就是说、在反馈电阻器(R1、R2)为固定值的情况下、您可以将合适的电阻器连接到 DAC 输出、然后将电阻器连接到 FB 引脚。 这样、Vout 就可以由 DAC 调节、DAC 由 微控制器控制。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我需要像在基本电路中一样保持这些电阻器 R1和 R2的连接、但还需要将另一个电阻器连接到 FB 节点、即连接到 MCU DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、没错。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!