This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:UCC25800-Q1

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161901/ucc25800-q1-ucc25800-q1

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800

大家好、我正在寻找 Tina 仿真模型或 LTSPICE。

https://www.ti.com/product/UCC25800-Q1#design-tools-simulation

 如果不是、您是否为具有相同功能和输入/输出的不同器件提供了类似的模型?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我只能在UCC25800主页上看到 SIMPLIS 和 PSpice 的模型

    您知道吗、TI 在这里提供了一个非常好的免费版"PSpice for TI"。  观看培训文件/视频。  它应该运行上面显示的 PSpice 模型。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、我有这个。 我尝试使用较大的电路对其进行仿真。 是否有任何类似的电路可以提供正确的逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    让我与系统工程师核实一下该部件。  我会在几个工作日内再次回复、如果不是更早的话。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;我、

    我不知道 UCC25800有类似的型号。  这是一款相对较新的产品。

    UCC25800有一个未加密模型。  要获得此模型、您必须联系您的 TI 销售办事处。  销售办事处应联系业务经理、他需要业务案例和签署的保密协议(NDA)。

    此致、

    Eric