This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:通过 PMBus 打开/关闭电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965665/ucd9090a-turn-on-off-supplies-through-the-pmbus

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

我有一个处理器连接到 PMBus、并连接到 UCD9090。  通常 UCD 会对上电进行排序、但我想控制处理器的一些电源。  如何使用 PMBus 打开和关闭处理器的电源?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以、通过 PMBus 实现此目的的方法有两种、即使用 PMBus_CTRL 信号来控制目标电源轨以加电或加电。 或使用 PMBus 命令来控制目标电源轨。

    请参阅附件的幻灯片15。

    e2e.ti.com/.../1207.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe