This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075与放大器之间的差值;BQ24075T

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965390/bq24075t-difference-between-bq24075-bq24075t

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件:BQ24075

大家好、

客户想知道 BQ24075和 BQ24075T 之间的区别、以及我们是否有适用于键盘和鼠标应用的基于这两个器件的下一代解决方案?

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    BQ24075和 BQ24075T 之间的差异是通过 TS 引脚监控电池电压的方法。  

    BQ24075使用基于电流的 TS 系统、该系统使用来自 TS 引脚的电流源。 在 TS 引脚上有 NTC 时、器件将使用 TS 引脚上的电压来确定温度并根据阈值设置适当的电荷。    有关更多信息、请参阅 BQ24075数据表中的第9.3.6节"电池组温度监控"

    BQ24075T 使用基于电压的 TS 系统、该系统使用分压器、该分压器利用输入电压来提供电压、而不是电流源。 如上所述、该器件将使用 TS 的电压来确定电池温度是否处于适当的温度范围内。  

     有关更多信息、请参阅第9.3.6节电池组温度监测 BQ24075T 数据表