This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:bq24078

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964592/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078

您好、先生、

谢谢、您能帮您解答有关 bq24078的问题吗?

a) USB500模式下允许设置的最大快速充电电流是多少?

 B)当 EVM 的 Riset 设置为1800欧姆时、最大快速充电电流约为470mA、

这是因为基塞特(max)的限制吗?

C)通过使用 BQ24078 EVM 为2500mAH 电池充电、(Riset =2K 欧姆、以实现450mA 快速充电电流)

快速充电过程大约需要5.5小时、

恒压充电过程大约需要1小时才能达到 Iterm、从而触发/CHG (红色 LED)开启。

使用 BQ24078充电器 IC 通常具有超过1小时的恒压充电过程吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    USB500模式下允许设置的最大快速充电电流是多少?

    在 USB500模式下、最大充电速率约为500mA。 这在很大程度上取决于器件的设置、因为一些电流将用于系统负载、因此我们通常提供以下公式:

    输入电流=充电电流+负载/输出电流

    当 EVM 的 Riset 设置为1800欧姆时、最大快速充电电流约为470mA、

    对于1.8k Ω 电阻器、这将导致以下计算:

    快速充电[mA]
    典型 494
    最大 541.
    最小 442.

    您看到的测量可能是由以下几个因素导致的:快速充电电流因数变化(如上所示)、电阻器容差(如果1800欧姆为标称值、不带容差)或可能的 DPPM (这可通过输出电压进行验证)。 要回答您的问题、最有可能是因子差异。

    使用 BQ24078 充电器 IC 通常具有超过1小时的恒压充电过程吗?

    [引用 user="Ian Wang "]恒压充电过程大约需要1小时才能达到 Iterm,以触发打开/CHG (红色 LED)。[/quot]

    我有点困惑、器件是否进入新的充电周期? 如果器件的配置与我们在典型应用电路中展示的方式类似、则 LED 将在器件充电时亮起。  

    如何测量快速充电过程(如何测量5.5hr)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    对于项目#A 和#B、

    -基于 bq24078 EVM、将 R2设置为无 Pop、通过减小 R11变量 POT、可实现最大快速充电电流为470mA

    -您是否可以建议将 Riset 的值设置为 BQ24078 EVM、以便在 USB500模式下实现500mA 快速充电电流?

    -下面是 bq24078 EVM 原理图的屏幕截图

     

     

    对于项目#C、

    -根据充电过程中捕获的结果,在/CHG 为 H 后它没有进入新的充电周期

    -红色 LED 在充电过程中亮起,并在达到终止电流后停止。

    -下面是数据记录器使用以下设置捕获的充电过程

    电池= 2500mAH

    Riset = 2000欧姆(通过调整 R11变量电位计进行设置)

    运行模式= USB500

    谢谢、Ian。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    [引用 user ="Ian Wang "]您是否可以建议将 Riset 的值设置为 BQ24078 EVM、以便在 USB500模式下实现500mA 快速充电电流?

      有关如何将快速充电电流编程为所需值的信息、请参阅数据表的电池充电部分。 要对500mA 进行编程、电阻器应是最接近.1780欧姆的电阻器值。 请注意、当器件配置为 USB500模式(EN1 = HI、EN2 = LO)时、典型输入电流限制为475mA、最大值为500mA。  

    [报价用户="Ian Wang "]根据充电过程中捕获的结果,在/CHG 为 H[/QUERPLET]之后,它没有进入新的充电周期。

    /CHG 引脚不是用于开始新充电周期的控制方法。 当电池电压降至充电检测阈值以下时、BQ24078将开始新的充电周期、该阈值通常为 VBAT (REG)- 100mV。 一旦电池电压降至该值以下、器件将再次充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    对于项目#c、

    已了解/CHG 引脚是 bq24078的输出引脚、用于显示充电周期状态。

    主要关注点是、  

    当用大约440mA 的快速充电电流为2500mAH 电池充电时(Riset = 2K 欧姆)、

    bq24078大约需要1小时以上的时间才能退出恒定电压充电阶段

    使用 BQ24078充电器 IC 通常具有超过1小时的恒压充电过程吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    [引用用户="Ian Wang "]使用 BQ24078 充电器 IC 通常具有超过1小时的恒压充电过程吗?

    是的、这可以是充电器的观察结果。