This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:断电请求阈值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161779/tps65219-power-off-request-threshold

器件型号:TPS65219

您好!

根据数据表和 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电的 APN、它看起来断电抗尖峰脉冲是8秒、这是否意味着终端用户必须在超过8S 的时间内按下电源按钮才能关闭终端设备? 它是否可配置?  

您是否还可以向我发送技术手册以包含 TPS65219的所有注册信息?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的支持! 从活动状态执行关闭请求的方法有两种。  

    • 当配置为按钮时、通过将 EN/PB/VSENSE 引脚拉至低电平~8s 来实现。
    • 通过 I2C 发送关闭请求(寄存器:MFP_CTRL 寄存器/位:I2C_OFF_REQ)

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Brenda

    如果希望通过按下电源按钮获得3秒的关闭请求、该怎么做?

    一般而言、假设要计算电源按钮按压时间的计数并将 I2C 发送为关闭请求、我对吗?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    感谢您的支持! 由于全天技术讲座、我们的客户支持团队将于10月17日星期一至18日星期二不可用。 请等待延迟回复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    PB 上关闭 PMIC 所需的~8秒低电平是不可配置的、但客户可以使用"INT_PB"寄存器和~3s 计时器来检测 PB 引脚上的下降沿并通过 I2C 发送关闭请求。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Brenda

    祝你度过美好的一天!

    此致、Tiger