This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:160W 解决方案

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, TPS23881, TPS23880, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962894/tps23881-160w-solution

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23882TPS23880

大家好、

我们是否有实现160W 的参考设计?

我们是否可以并联两个 TPS23882?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    160W 是非标准 PoE、因此该解决方案需要是定制设计系统。 请参阅以下高达200W 的应用手册链接。 我建议使用具有以下相同 PSE 更改的 TPS23881。 TPS23882无法使用。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    根据导言草案。 PD 必须是 TPS2372-4的 TI 芯片、才能提供超过160W 的功率。  我对自己的认知是否正确?

    IEEE 802.3bt (草案)标准定义了以太网供电(PoE)系统采用4线对配置时的最大功率为90W。 但小型蜂窝中的菊花链 PoE 等一些专用应用可能需要超过150W 的功率。 本应用报告介绍了一个非标准 PoE 系统、可为负载提供200W 的预处理功率。 非标准电源设备(PSE)接口围绕符合 BT (草案)标准的 TPS23880而构建。 用电设备(PD)接口基于符合 BT (草案)标准的高功率 TPS2372-4。 总体解决方案为 BT 高功率 PoE 应用之外的应用提供了一个很好的示例。

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、查看应用手册的第4部分。 PSE 能够使用25cm 的电缆提供200W 和180W 的功率。 请注意、要使其正常工作、您必须具有与应用手册中相同的2个 TPS2372并联。 此外、请注意电缆长度。 大多数这些类型的非标准应用都具有短电缆、因此 PD 上的压降仍高于 PD 控制器的 UVLO。 谢谢!