This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:PI Commander 无法识别 TPS65400

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162011/tps65400-tps65400-is-not-recognized-by-pi-commander

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANYUSB-TO-GPIO


您好!

我们使用的是 TPS65400 (为 Xilinx Zynq7000供电)、并且我们遇到了 TPS64500编程问题。 我们使用 USB2ANY 编程器。 我们的问题是基于 PC 的 PI Commander PMU 软件无法识别 TPS65400 (找到 USB2ANY)。

我们通过仅包含 I2C 信号(GND、SCL、sda)的三引脚接头连接 USB2ANY。 编程期间、在电路板上为 TPS65400提供了 Vin、CE 引脚未连接。

现在、我们可以通过 USB2ANY Explorer 软件对 TPS65400进行编程、它可以按预期工作、因此 USB2ANY 编程器和 TPS65400的 I2C 接口都可以正常工作。 通过 USB2ANY Explorer 的通用接口逐一发送 cmd 和数据字节并不有效、很容易出错、因此我们希望使用 PI Commander。

如果我们尝试通过 PI Commander 连接到 TPS65400、我们可以看到 I2C 引脚上的信号发生了一些变化、但有低频信号、它们肯定不是 I2C。

我的问题是什么原因导致 PI 命令器无法识别 TPS65400? EV 电路板使用30引脚接头;编程器接头中可能缺少信号、PI Commadner 无法识别 PMU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也许您可以显示原理图或图表、显示连接。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    感谢您困扰我们的问题。 我附加了原理图。 K12连接器是我们使用的3引脚接头
    用于编程。

    Istvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯特万、您好!

    我的同事 Shuai 明天将给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊斯特万!

    请记住、您遇到的案例实际上已经过验证。 仅使用三引脚接头无法与 PI Commander 进行通信、但它可以与 Fusion Digital Power Designer 进行通信。

    PI 指挥官只能通过30引脚连接来识别。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们之所以使用 TPS65400是因为它的紧凑性、并且由于空间不足、无法在 PCB 上进行30x2信号连接。

    您对 Fusion Digital Power Designer 软件的建议是可以的、但它不支持我们的 USB2ANY 编程器。 如果没有其他方法、我们将切换到 USB-TO-GPIO 适配器。

    还有一个问题。 您能否为 PMU Commander 提供(或是否有)一组最小的引脚、这些引脚需要通过 I2C 对寄存器进行编程? 我们不需要 PI 命令器的所有函数、我们只需要加载寄存器值表单文件、下载它们并在下载后回读校验。

    Istvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯特万、您好!

    我的同事 Shuai 将在明天给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊斯特万!

    您可能可以尝试使用 SCL、SDA、GND、I2CADDR、I2CLERT、 RST_N

    实际上、我也没有尝试检查它是否可以通过识别连接更少来识别。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、感谢您的支持。