主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 USB-TO-GPIO
您好!
我们使用的是 TPS65400 (为 Xilinx Zynq7000供电)、并且我们遇到了 TPS64500编程问题。 我们使用 USB2ANY 编程器。 我们的问题是基于 PC 的 PI Commander PMU 软件无法识别 TPS65400 (找到 USB2ANY)。
我们通过仅包含 I2C 信号(GND、SCL、sda)的三引脚接头连接 USB2ANY。 编程期间、在电路板上为 TPS65400提供了 Vin、CE 引脚未连接。
现在、我们可以通过 USB2ANY Explorer 软件对 TPS65400进行编程、它可以按预期工作、因此 USB2ANY 编程器和 TPS65400的 I2C 接口都可以正常工作。 通过 USB2ANY Explorer 的通用接口逐一发送 cmd 和数据字节并不有效、很容易出错、因此我们希望使用 PI Commander。
如果我们尝试通过 PI Commander 连接到 TPS65400、我们可以看到 I2C 引脚上的信号发生了一些变化、但有低频信号、它们肯定不是 I2C。
我的问题是什么原因导致 PI 命令器无法识别 TPS65400? EV 电路板使用30引脚接头;编程器接头中可能缺少信号、PI Commadner 无法识别 PMU?