This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流电压采样和高电流 LDO 建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TPS7B86-Q1, TPS7A47-Q1, LM317MQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965139/ac-voltage-sample-and-high-current-ldo-recommendation

主题中讨论的其他器件:AMC1311TPS7B86-Q1TPS7A47-Q1LM317MQ

你(们)好

我想请一些产品系列向我们的客户推荐:

1.客户使用6个 UCC21530Q1和12个 LDO (TPS798)供电、现在他们想要将接近接地的6个 LDO 集成到一个大 LDO 中、是否有任何建议是因为他们的要求?

2.他们的功率水平约为11kW OBC、所以他们使用三相 PFC 拓扑、现在他们希望在输入级上进行交流电压采样、我可以向他们推荐哪种器件进行交流电压采样?

对于 AMC1311等器件、是否有任何用于隔离电压采样的单个隔离式电源建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、

    在回答您关于将12个 TPS798组合成1个 LDO 的问题1时、我有几个问题可帮助我们提供适当的建议。 请告诉我、您是否可以在这里帮助回答。  

    1.是否所有12-TPS798都为应用中的1个负载供电、或者您是否需要驱动多个负载?

    2.您能否详细介绍 LDO 正在供电的负载(预期电流消耗、所需 VOUT 等)?

    LDO 的输入源是什么? LDO 是否直接由电池供电?  

    我最初建议考虑的是我们的全新电池供电型 LDO TPS7B86-Q1、其额定输入电压为40V、IOUT 为500mA。 您认为这可以在这里工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    您的问题的答案如下所示:

    1.每个 TPS798都为 UCC21530Q1的单个通道供电、使用6个 UCC21530Q1、因此与12个 TPS798结合使用;

    2.驱动 UCC21530Q1所需的输出电压为25V;

    LDO 的输入源是27V 的电源、由反激电路生成、而不是直接由电池生成。

    我 稍后将检查电流消耗和 Iout 要求、请 提供一些建议、请参考我在上面的回答、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、

    假设需要 Q1级器  件、我会查看 TPS7A47-Q1或 LM317MQ 器件、它们支持应用所需的更高 VOUT/IOUT、但请注意、由于器件上的压降限制、LM317MQ 可能无法工作。 让我们通过电子邮件继续 LDO 选择讨论、因为我看到您已经联系我。