This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:可调节版本的可订购器件型号和肖特基二极管建议

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161738/tps784-q1-orderable-part-number-of-adjustable-version-and-schottky-diode-recommendations

器件型号:TPS784-Q1

团队、

器件型号问题
我有一个客户问题、对于可调器件版本、我要选择哪个器件型号。 我知道它是01版本、但实际上我无法在数据表中找到它。

器件保护问题
图8-5显示了使用巧妙二极管的保护。
您是否有要使用的建议?
是否有任何指南可用于选择合适的二极管?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    客户是否在寻找特定的封装? 以下是 DS 中显示的可订购器件列表:  

    对于 肖特基二极管、这在很大程度上取决于应用和客户需求。  

    我强烈建议您阅读我们的反向电流论坛:  

    (6) LDO 基础知识:防止反向电流-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edgar!

    他们不会寻找特定的封装。 我的帖子的第一部分仅供参考、数据表中似乎没有提到如果您想要件的可调输出电压版本、应选择哪个器件型号。 我知道这是01版本、但有些客户可能不知道这一点、会感到困惑。  

    还感谢有关肖特基二极管的链接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    欢迎大家参加、我们通常会在命名规则表中列出可调参数。 以下是一个示例:  

    我不知道为什么 TPS784-Q1命名规则表中没有提到它、但总的来说、01端接是指可调器件

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Edgar!