This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:数字电位计不工作

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965023/lm61460-digital-pot-not-working

器件型号:LM61460

客户正在使用 LM61640-Q1设计1.5V - 5V 可调电源。  此设计适用于固定电阻器、但不适用于 MCP45HV51103E 10K 数字电位计。

Rfbt = 6.02K、Rfbb = 20K 与10K 数字电位器并联。

数字电位器特性是否会导致 FB 引脚不稳定?  有什么想法吗?

请提供建议。

谢谢、
标记

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我自己也没有在实验室中测试过这种情况、但我相信数字电位计中的寄生元件可能会导致系统不稳定。

    通常、如果客户想要动态控制输出电压、我建议使用 DAC (电流或电压)将电流注入反馈以控制输出电压。

    链接是一个应用手册、介绍了此应用用例(SLVA861)。 本应用手册中讨论的主题应适用于所有直流/直流降压转换器。  

    该电路的寄生电容应小于数字电位计解决方案。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的确认。  我还有几个问题、我们可以解答。

    此致、
    标记