This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:准谐振运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161965/ucc28600-q1-quasi-resonant-operation

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600PMP

UCC28600能否以超低功耗实现准谐振运行?

我尝试设计具有以下规格的反激式器件:

60至400V 输入

大约3W 的输出(用于栅极驱动应用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    感谢您查询 UCC28600。

    您可以参阅以下采用 UCC28600的低功耗设计。

    PMP8471、  

    PMP7148、 

    PMP7033

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、感谢您的回答。 我对此设计有2个后续问题:

    我需要它是非隔离型反激式转换器。 如何针对 相同的情况修改 FB 引脚电路? 我是否应该假设固定5V FB 引脚电压?

    我遵循 UCC28600数据表修订版 K (第26页)、但我得到的 FSW (VinMax)大约为781kHz、这是不现实的。 是否有拼写错误或我是否遗漏了某些内容?

    我的设计参数如下:VIN:60至470V

    Pout=4W

    效率= 80%;Vf=0.3

    NPs=7.84 (使用数据表公式计算)

    LP=1mH (使用数据表公式计算)

    注意:我将公式中的 VPFC (max)替换为 VinMax=470V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    根据负载条件、它将需要 FB 信息来改变运行模式。 将其绑定到5V 不会对这有帮助。 如果您不希望使用隔离式、则可以通过低电阻(如50毫欧)连接接地端

    2.您应该使用 Excel 计算器并使用 Excel 计算器建议的值作为起点。 将近似值放在这里、我没有得到您提到的如此高的频率(请参阅下面的屏幕截图)。 也请将输出电压指定为上面列出的值。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="372479" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161965/ucc28600-q1-quasi-resonant-operation/4371757 #4371757]1. 它将需要 FB 信息来根据负载条件更改运行模式。 将其绑定到5V 不会对这有帮助。 如果您不希望使用隔离式、则可以通过低电阻(如50毫欧)连接接地端[/引用]

    Harish、我不会将其绑定到5V。 我打算用于输出电压计算。 我是否可以在不使用光隔离器的情况下在 FB 引脚上使用简单的分压器、

    [引用 userid="372479" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161965/ucc28600-q1-quasi-resonant-operation/4371757 #4371757"]2. 您应该先使用 Excel 计算器、然后使用 Excel 计算器建议的值。 将近似值放在这里、我没有得到您提到的如此高的频率(请参阅下面的屏幕截图)。 另请根据您在上面列出的值指定输出电压。

    关于计算器、这看起来适用于交流/直流应用。 我是否可以设置 Vac (min)和 Vac (max)以将"Vbulk min and max"与"Vdc min and max"值匹配?

    我将通过聊天方式与您分享粗略原理图或要求、以便您能够更清楚地了解情况。

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    1.连接一个简单的电阻分压器将不起作用。 有关非隔离式实现示例、请参阅 PMP 4043原理图。 https://www.ti.com/lit/df/slur912/slur912.pdf?ts=1666073233445&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您还可以尝试另一个 e2e 线程中提到的以下建议、该线程建议使用外部放大器来驱动 FB 引脚。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/499720/ucc28600-in-non-isolated-feedback/1809909?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28600%252525252525252520AND%252525252525252520FB%252525252525252520pin#1809909

    2.只需按系数(1/1.414)缩放并输入相关参数、即可修改计算器以供直流使用。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、我完成了该主题、但其中没有提到计算。 是否有设计指南、计算器、甚至公式可用于设计? 这将非常有帮助

    我的参数是:  

    输入电压:(直流) 60至470V

    输出:15V、200mA -8V、200mA、5V、100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我指向的线程显示了一种实现非隔离外壳的方法。 我们没有任何计算器来证明这一点。 您可以参考 我在上一个线程中提到的 PMP-4043设计示例实现。

    谢谢你

    此致、

    Harish