This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BATFET 问题

Guru**** 2512425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162730/bq25601-batfet-question

器件型号:BQ25601

大家好、

我对 BATFET 有两个问题。

通过将 BATFET_DIS 设置为1、BATFET 关断。 通过将 CHG_CONFIG 设置为0、BATFET 也会关闭。 我想知道这两种方法之间有何区别? 根据我的理解、如果我将 CHG_CONFIG 设置为0、在某些情况下、BATFET 将打开。 例如、当输入电流无法承受系统电流时、BATFET 将导通以提供电流。 我是对的吗?

根据数据表9.4.4.2、通过将 BATFET_DIS 设置为1、只能使用这些条件来开启 BATFET。 是否有任何其他方法来打开 BATFET?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    1.当充电被禁用时、电流不能从 SYS 流向 BAT、但是电池仍可以从 BAT 放电到 SYS。

    2.当 BATFET 被禁用时、电流不能从  SYS 流向 BAT 或者从 BAT 流向 SYS。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。 对于第二个问题、我想知道除了数据表中提到的条件外、是否还有其他激活 BATFET 的方法。 我在下面截取了一张屏幕截图。

    此致、

    Peter