请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 大家好、
我对 BATFET 有两个问题。
通过将 BATFET_DIS 设置为1、BATFET 关断。 通过将 CHG_CONFIG 设置为0、BATFET 也会关闭。 我想知道这两种方法之间有何区别? 根据我的理解、如果我将 CHG_CONFIG 设置为0、在某些情况下、BATFET 将打开。 例如、当输入电流无法承受系统电流时、BATFET 将导通以提供电流。 我是对的吗?
根据数据表9.4.4.2、通过将 BATFET_DIS 设置为1、只能使用这些条件来开启 BATFET。 是否有任何其他方法来打开 BATFET?
此致、
Peter