This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:反向电流使用

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162211/tps4811-q1-reversed-current-usage

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1

尊敬的专家:

 在某些应用条件下、输出电压可能高于输入电压。 TPS4811/TPS1211是否支持反向电流使用?

它是否可以通过添加一些外部组件来支持反向 OCP? 如果是、请分享该电路。

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    TPS4811和 TPS1211无法阻断反向电流。 请 查看 LM7480-Q1  

    您能否分享有关用例和 EE 的更多详细信息

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们不需要阻断反向电流。  当然、我们需要 TPS4811支持反向电流操作。

    它能支持这一点吗? 以及如何实现 OCP?

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    TPS4811仅在正向方向提供 OCP。

    在使能条件下、TPS4811允许反向电流流动。 但它不会以反向电流流动方向执行 OCP。

    对于反向电流方向的 OCP、您需要使用 INA 器件并控制 TPS4811的 INP 引脚。

    此致  

    Rakesh