主题中讨论的其他器件: TPS61088
你(们)好 我正在设计使用 BQ25895和 TPS61088的5V 备用电源系统、但我面临着多个问题。
BQ25895用于管理电池充电量、TPS61088用于将电压升至5V。
我的设计几乎与数据表中的参考设计相同、但以下情况除外:
- 我不使用 BQ25895的 USB 握手和 OTG 功能、因此我使 D+、D-、DSEL、PMID 悬空。
- 为了获得所需的电压(5V)、我更改了 TPS61088设计中 FB 引脚附近的一些电阻器。
我在 TPS61088的 SW 引脚之前将 BQ25895的 SYS 引脚直接连接到电感器。
下面是问题:
1. 如果在负载下连接电源适配器,BQ25895的系统输出将下降。
我将标准的3.7V 3000mAh 锂离子电池(充电至3.9V 左右)连接到 BQ25895的 BAT 引脚、然后将 USB LED 灯连接到 TPS61088的 VOUT。 灯使用的电流小于1A。 起初灯工作正常。 如果我将电源适配器(5V 3A)连接到 BQ25895 (VBUS)、灯将熄灭约0.5s、然后再次亮起。 我使用万用表测量 BQ2589822 SYS 的电压、该电压降至2V、而 TPS61088的 VOUT 当时降至0V 左右。 然后、我移除了灯、插入电源适配器后电压没有变化。
如果我使用高得多的负载、例如两个大的5R1J 电阻器(5V 时消耗大约2A 电流)、当我插入电源适配器时、SYS 将下降至大约2V、并且永远不会返回。 PCB 上的东西将开始发出嗡嗡声。
都只能用电池就好了。
2.没有电池系统就无法正常工作。
如果我对 BQ25895数据表第一页中的"无电池即时启动工作"一句进行了错误解释、请确认、但如果我不连接电池、几乎任何负载都会使 BQ258895的 SYS 下降到大约2V、PCB 上的某些器件也会开始发出嗡嗡声。
提前感谢您。