This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:2.2uH 设计

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965352/tps62808-2-2uh-design

器件型号:TPS62808

您好!

使用2.2uH 电感器时、是否有数据或预期结果?

我知道我们建议最大1uH、只是想知道这是否已经过测试。

但斯克很多  

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    该器件已经过测试、仅在工作台上对电感器进行了高达1uH 的表征、建议在 d/s 中使用 实际上、最大值如下所示。

    如果客户希望使用建议之外的任何值、则客户有责任确认 BOM 的稳定性。 无论如何,我强烈建议遵循 d/s 的建议。

    如果您没有任何其他问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我再次附加屏幕截图。

    此致、

    Febin