This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:低于1.5A、具有 ILIM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162964/tps25981-lower-than-1-5a-with-ilim

器件型号:TPS25981

您好!

TPS25981的数据表中指出、ILIM 的范围为1.5A 至11A、是否可以使用 ILIM 将电流设置为低于1.5A?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    可以将其设置得更低。 但您必须在系统中进行测试。 我们无法保证超出数据表范围。

    此致

    Kunal Goel