主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1
大家好、团队、
我代表我的客户发布:
我目前正在测试"图21中所述的设计。 设计#6"、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 文档
我正在使用两个 LM74800EVM-CD 评估 PCB。 Vprimary 电源必须承受反极性、我的问题是 Vaux 二极管控制器的 VSNS 引脚。 在这种情况下、原理图中的电阻器 R6限制了 VSNS 输入的负电流。 在我的设计中、电流远低于输入的-1mA 绝对最大值、但引脚上的电压约为-0.5V、当 V (A)>0时、超出数据表中规定的-0.3V 最小值。
将电流限制在-1mA 以下是否足够? 使用钳位很难达到-0.3V 的限值。
此致、
Renan