This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:LMZ31506、LMZ31710 控制 INH / UVLO 引脚的方法

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964901/lmz31506-lmz31506-lmz31710-method-of-controlling-the-inh-uvlo-pin

器件型号:LMZ31506
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

 INH / UVLO 引脚能否与0V /+ 3.3V 有源控制(CPLD、电源序列发生器等)配合使用、而不是与漏极开路配合使用?

在这种情况下、一个下拉电阻器(大约1k 至10kΩ Ω)被连接至信号线路。
此外、控制输出还支持热插拔。

也请告诉我有关 LMZ31710的信息。

此外、控制输出还支持热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的、两个模块的这些引脚都可以由具有主动推挽能力的信号驱动。 不需要开漏接口。

    我不熟悉术语 Hot-Socket。 您能否提供更多有关此方面的详细信息?

    谢谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您能告诉我 LMZ31506和 LMZ31710的 INH / UVLO 引脚的内部上拉电阻(最小值、最大值)和内部上拉电压(最小值、最大值)吗?

    英特尔网站上介绍了 Hot-Socket。 (美国的常用名称似乎是“片上热插拔”)
    www.intel.com/.../hts-index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件的 INH 引脚上都有电流源。 当低于阈值时、每个电流源的值在~1uA 时基本相同、当高于阈值时、电流源的值大约为~3uA。 具体值见器件规格表。

    内部电流源将使 INH 引脚达到~3.0V。 可以将引脚驱动到高于此内部电压的位置。

    感谢您分享链接。 这是我对热插拔含义的猜测、但我想确保。 到目前为止、我只听说过热插拔或热插拔这两个术语。 哪些引脚会出现热插拔? 在执行此操作时、我要注意的关键是检查并确保引脚的电压不会超过额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我这些笔记。
    我已确认电压未超过额定值。

    此致