This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:具有 PFC 的非隔离型反激式器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965006/ucc28050-non-isolated-flyback-with-pfc

器件型号:UCC28050

您好!  

我尝试在没有隔离的情况下将 UCC28050用于反激式 PFC、以便可以避免使用光耦合器。 (次级接地、辅助接地与输入直流总线接地相同)

我将分压器从 Vout (输出电压) 提供给 VO_SNS。 我能够在无负载时获得所需的输出电压、但初始输出电压上升期间的输入电流非常高且不稳定。  

您能否建议如何为此非隔离型反激式 PFC 建立补偿网络? 下面是我制作的 VO_SNS 和 COMP 引脚的原理图。

1、输出反馈

2.首次开启时 VO_SNS 引脚的初始电压

3.补偿引脚网络

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、我无法打开您在帖子中添加的图片和原理图。 您能否再次添加或直接通过我的电子邮件发送  

    wenbin-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我们已经在电子邮件中讨论过、请允许我关闭该帖子。