This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:原理图检查

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159532/tps55289-schematic-check

器件型号:TPS55289

e2e.ti.com/.../P111_2D00_PWR_5F00_Buck-Boost_5F00_TPS55289-_2800_003_2900_.pdf

大家好、

由于现在没有计算器、

您能帮我检查原理图吗?  

尤其是补偿网络。

规格如下:

输入电压:12~18V

输出电压:5V/9V/12V

输出电流:3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    建议对 PL1使用4.7uH 的电感。  

    客户是否在 SYS_PD_OUT 处连接了任何其他铝电解电容器? 您能否共享电容器 PC13器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您是否建议他们使用 MLCC 而不是 ECAP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    否 我只想知道总有效输出电容、以便能够计算合适的补偿参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    它们都是 MLCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    正如我说过的、您能否共享 PC13器件型号、以便我可以检查总输出有效电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是否有任何更新?