请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61093 您好!
我的客户不需要放电功能。
建议将哪个器件与不带放电功能的 TPS61093搭配使用? 请告诉我们。
他的要求规格如下:
- 输入电压为1.5V-3V
- 输出电压为12V
- 电流最小值为100mA
- 无需放电功能。
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.