This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:升压转换器工作不正常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162103/tps61030-boost-converter-is-not-working-properly

器件型号:TPS61030

尊敬的 TI 团队:

我使用  Webench 工具设计了一款采用 TPS61030的升压转换器。 在我的设计中、升压转换器的输入电压为(2.7-4.7) V、输出电压为5V。 我们完成了第一级 PCB 并进行了测试、但器件无法正常工作、输入和输出电压相同。我正在连接从 webench 工具获得的升压转换器设计。 请确认 WEBENCH 设计中各种组件的设置适用于 TPS61030器件的常规操作。

此致、

Muhammed Rafi C K

e2e.ti.com/.../WBDesign54.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammed、

     发生故障时的测试条件是什么、例如 VIN VOUT IOUT? 负载是电阻器还是电子负载? 器件无法启动可能是因为负载过大。

    [引用 userid="484337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162103/tps61030-boost-converter-is-not-working-properly "]获取相同的输入和输出电压[/quot]

     输入和输出电压等于什么?

    我认为原理图是好的。 请分享您的布局吗? 因为不良布局可能会导致工作失败。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    如果我在无负载的情况下向输入侧提供3.6V 的输入电压、并且在输出端子上接收3.6V 的电压、则在所有输入电压下的条件相同。  TPS61030的 NC 引脚是否必须接地? 在数据表中、NC 引脚未连接、在 WEBENCH 原理图中、它接地。

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed ,

     NC 不必须接地、您可以参考EVM 用户指南中的原理图

     您是否尝试过另一个芯片? 这个问题是否出现在每个芯片中? 我认为我们可能需要排除焊接问题或偶尔的芯片损坏。

     如果问题仍然存在、您可能可以在启动期间观察到一些波形、如 SW VIN VOUT 并将这些结果分享给我们。

    此致、

    Nathan