This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:运行高工作负载时出现压降问题

Guru**** 2814815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162616/tps51397a-voltage-drop-issue-when-running-high-work-load

器件型号:TPS51397A

尊敬的 TI 团队:

 我们在设计中使用 TPS51397ARJER 器件、我们看到在高工作负载下电压下降。

下面是源自该电源稳压器输出的电源平面之一的示波器截图。  

当前模式设置为 ECO 模式。 出现如此高的压降的原因是什么? 是预期行为还是导致此问题的原因?

这是否是因为器件将进入 ECO 模式。?

请查找随附的原理图部分、敬请查看、并提供您对该部分的意见。

 e2e.ti.com/.../TI-TPS51397ARJER.pdf

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vyshnav、

    感谢您的联系!

    您能否 捕获 负载电流 波形?  特别是对于"高动态负载"、我想 了解您的负载行为 、Iout_max/Iout_min/时间。

    2、波形 似乎 与  噪声耦合。 您能否 使用接地弹簧(如下所示)测量输出电容器两端的电压? 此外、您还可以将探针带宽设置为较小的值、如20MHz、以滤除高频噪声。  

    3.我有一个假设、在"高动态负载"期间、您的负载电流可能变化非常快、不会为器件提供时间来响应 负载变化。 如果您想提高负载瞬态性能、可以尝试增大 Cout 或减小 L

    期待您的新波形。 如果您有更多问题、请告诉我。