This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024技术问题检查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162856/lp5024-lp5024-technical-issue-check

器件型号:LP5024

尊敬的团队:



您能帮助我们澄清问题吗?

如何在 LP5024中充分使用12位分辨率的 PWM?

但是、寄存器仅为8位。
数据表中显示

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于我们的振荡器频率为15MHz、因此似乎无法实现29kHz PWM、但 我们的 LP5024具有内置算法、可将8位颜色混合和8位亮度控制值修改为12位控制信号并实现29kHz PWM 效果。