This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:封装检查边角引脚

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161834/lm5143-q1-package-check--corner-pins

器件型号:LM5143-Q1

您好!

您可以检查角连接到什么位置吗? 它不会显示在数据表封装图中、但看起来与角落锚点非常相似。  

我在 EVM 图片中发现了类似的现象、但我认为从技术角度来看、它不应是金属引脚连接到任何内部电路。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    我在 LM5143-Q1数据表中检查了 RWG 封装的建议焊盘几何形状、但未显示边角焊盘。 这可能是 BLR 锚固件的设计。 无论如何、电路板上的这些焊盘都是未连接的、不应影响您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    客户反馈角 锚根据其测试连接到 PGND、令我惊讶的是、这样一个成熟的产品没有在数据表中明确列出。 有几个问题需要澄清:

    1.这些角锚的功能是什么? 由于它们未连接到 PCB、我不确定它是否有助于增强封装应力和热性能。

    2.您是否可以确认角锚连接到的内部电路是什么?

    3.由于金属角锚未连接到 PCB (浮子),请提供角锚和底部暴露焊盘之间的高度规格,我们想评估短路的风险,因为 您可以看到角引脚下面有电源路径。

    4.在过去两年里,这一方案是否有任何变化?

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栋巴鄂

    我在数据表封装图中看到了角引脚、如下所示:

    然而、这些可保持未连接状态(焊盘图案示例中没有相关焊盘)。 我的理解是、这些是连接到封装引线框的 BLR 锚点-我将进一步研究。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    对我的问题有任何反馈? 我仍然不清楚。

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东拜,我们正在检查-我今天晚些时候可能会有一些东西。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,东宝。

    我的理解是、角落有一些小的半蚀刻特征、而不是在底部暴露。 它们不是锚点、不应连接到 PCB。  

    此致、

    Tim