This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电压调节问题

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964440/tps65131-voltage-regulation-issue

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS65135

大家好、我使用 TPS65131从2.7V 至5.1V 的输入电压生成+3.3V 和-3.3V 电压。 我遵循了数据表中共享的设计示例。 但输出电压未正确调节。 我特此附上我的设计。 我将 C201更改为30pF、C206更改为22pF、将 C210更改为4.7nF。 建议修改,这是非常紧迫的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、TPS65131的 VPOS 额定电压>= Vin+0.5V。 例如、在 Vin=3.0V 或更高的情况下、TPS65131可能无法将 VPOS 调节到3.3V。 也就是说、当 Vin=2.7V 时、您的设计中没有调节什么、VPOS 或 VNEG、或者两者都不调节? 您能否提供有关您观察到的行为的更多详细信息? 您在 VPOS/VNEG 电源轨上获得的电压是多少?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的输入电压可能在2.7V 至5.1V 之间变化。 当我将3.8V 作为输入时、我分别在 VPOS 和 NEG 中获得+3.4V 和-3.4V 左右的电压。 但是、如果我为输入电压提供4.1V 的电压、VPOS 将为3.79V、但 VNEG 几乎保持-3.4V 的电压。 由于 TPS65131是电压稳压器、因此它必须将输出调节为设计值、不是?。 请尽快为我提供解决方案、这非常紧迫。 如果您想联系我,可以致电+91-9020822667

    此致

    JIJU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65131具有用于 VPOS 的升压转换器和用于 VNEG 的降压/升压转换器、因此当输入电源电压介于2.7V 至5.1V 之间时、您将无法获得3.3V 的稳压 VPOS 输出电压。 仅当输出 VPOS 高于数据表中指定的 Vin+0.5V 时才能进行调节。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 辽卡特请推荐一个与 TPS65131相似的器件型号、正负输出均采用降压/升压调节、每个输出的电流容量为200mA。 或者、请建议修改设计以使用 TPS65151并对两个输出进行电压调节

    此致

    JIJU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJIU 您好、

    我搜索了 TI 电源产品、我认为最适合您应用需求的器件是 TPS65135、它具有适用于 VPOS/VNEG 的 SIMO 降压/升压拓扑、应该能够提供+/-3.3V 输出、但遗憾的是它无法提供200mA 的负载电流。 借助您的输入电源范围和+/-3.3V 输出、它应该能够实现~100mA。 遗憾的是、我们的产品系列中没有适用于 VPOS/VNEG 的具有降压/升压拓扑的其他分离轨(+/-)转换器。

    此致、

    辽卡特