This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:关于 DRAINx 引脚

Guru**** 2550160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964402/tlc6c5912-q1-about-drainx-pins

器件型号:TLC6C5912-Q1

大家好、团队、

我们可以在 DRAINx 和 GND 之间放置电容器吗? 如果是、可以添加多少电容、我们需要注意什么?

2.是否可以在 DRAINx 引脚和 LED 之间放置铁氧体磁珠?

谢谢、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为其提供支持吗?

    谢谢、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在 DRAINx 和 GND 之间放置电容器吗? 如果是、可以添加多少电容、我们需要注意什么?  

    我建议1nf

    2.是否可以在 DRAINx 引脚和 LED 之间放置铁氧体磁珠?

    我认为没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    [引用用户="Frank Qiu "]

    我们可以在 DRAINx 和 GND 之间放置电容器吗? 如果是、可以添加多少电容、我们需要注意什么?  

    我建议1nf

    [/报价]

    添加电容器时、我们必须记住什么?

    谢谢、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将其尽可能靠近输出引脚。