This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:无法从应用程序定制工具下载 bin 文件。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159397/tps25750-cant-download-bin-file-from-application-customization-tool

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

您好! 当我尝试为我的配置下载 bin 文件时、没有发生任何情况。 我无法下载 bin 文件。 是否有人能够从我的配置中生成 bin 文件?  
配置是  

"调查问卷":{"版本""7.0.2.2""答案":[2、2、0112、12、1.024]、"选项":{}、"configID""0000""VendorID""0000"
这是带有 bq 芯片的 tps25750S、用作生成高达45W 输出的源。

请为 我上传一个文件箱、或者告诉我如何使应用 程序正常工作。  
此外、我还将使用 ch341A 将这些数据刷写 EEPROM。 是否有正确刷写 bin 文件的建议步骤?  
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    感谢您的支持!

    请给我一些时间来了解这一点、下周早些时候我会再回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    在线 GUI 上的按钮是否呈灰色显示?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、很抱歉、我没有看到回复。  
    我没有灰显的内容。 在我尝试下载完整的闪存二进制文件之前、系统似乎可以正常工作。 我可以点击"下载"、但没有任何反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    感谢您的再次光临!

    是否在点击下载按钮之前命名文件?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试输入名称而不输入名称。 无论是哪种方式、当我单击"Download"时、都不会发生任何情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    很抱歉给您带来不便!  

    有趣的原因。  

     您能否获取.pjt 设置的屏幕截图并将其发送给我、以便我在此期间为您生成文件?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    您是否为问题6选择了选项? 在导入 JSON 设置时、我的结尾未回答此问题  

      

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 以下是屏幕截图。  
    这适用于具有 bq25731的 tps25750s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、我选择了不使用 USB 数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    在选择"没有使用 USB 数据"(此消息中附加的二进制文件)后、我能够从我的终端生成二进制文件、您是否可以从终端重试并查看您是否也可以从终端生成?

    全闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../Rowan_5F00_Full_5F00_Flash.bin

    低区域二进制文件:e2e.ti.com/.../Rowan_5F00_Low_5F00_Region.bin

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否选择了不正确的内容? 我无法生成这些文件。 如果我尝试完全闪存、则不会发生任何情况。 如果我尝试低区域、则会出现存储器错误、如下图所示。 感谢您生成这些文件、但我甚至在另一台计算机上尝试了、结果完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    给我一些时间 与创建 GUI 的团队进行内部沟通。

    下周初我会再回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:  

    是否可以尝试清除缓存/ Cookie 或在匿名模式下打开浏览器?  

    如果您已经完成此操作、您还可以尝试从头开始创建新项目而不是导入 JSON 吗? 该错误可能是由于先前配置的某些损坏所致。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、我尝试了两台单独的计算机、并让一名同事创建和帐户、并尝试为我创建 bin 文件、但他无法创建。
    我通常没有使用我刚创建的 JSON 将其发送给您的团队以获取信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    Raymond 明天会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    您能否尝试使用此链接中的此 Web GUI: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool  

    我们最近发布了在线 GUI 的更新版本、该版本可能会解决此错误。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 和 Kevin、感谢您与我的合作。 这确实解决了我的问题。 使用新版本、我可以生成 bin 文件、没问题!

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    很高兴我们能够帮助您解决您的问题! 如果您需要其他帮助、请单击"+提出相关问题"。

    关闭此主题。

    谢谢、此致、

    林德华