This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464:SPICE 模型

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964741/lm3464-spice-model

器件型号:LM3464

我正在尝试查找用于仿真的 SPICE 模型。 我使用 LTSPICE 以及 PSpice for TI 软件。 遗憾的是、此部件似乎没有仿真模型。 如何获取? 有没有我还没有找到的现有的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      我已签入我们的系统、由于这是一个旧器件、因此没有 SPICE 仿真模型。 但您可以申请评估板对其进行测试。 以下是链接:  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您来获取响应。 您能否给我指出替换此商品的器件? 此外、替换它的器件是否具有 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      您可以尝试使用具有 SPICE 模型的 TPS92830。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件将不起作用。 我将需要0.7mA 的最小输出电流、该电流还可以处理每个灯串50v 或更高的正向电压。 您能给我指个方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      您可以尝试使用 LP8866。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这仍然不符合电流要求。 我需要700mA 的最小输出电流。 您建议的器件每通道的最大电流仅为200mA。 您是否可以推荐使用 SPICE 模型的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、 我需要一个像 lm3464这样的芯片。 我需要一个多通道输出的驱动器、该驱动器每通道可处理至少700mA 的电流。 此外、LED 上的输出电压为54W 或更高。 您能帮我找到一个也具有可用于仿真的 SPICE 模型的 lm3464替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      正如我所知、LM3464没有采用 SPICE 模型的类似器件。 申请 EVM 是评估此器件的最准确方法。

    BR

    肖恩