This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022的直通模式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965468/tps61022-pass-through-mode-for-tps61022

器件型号:TPS61022

您好!

我想查看我的以下规格、是否可以使用具有直通模式的 TPS61022?

输入电压:2.9V ~ 4.2V (由锂聚合物电池供电)

输出电压:3.8V

输出电流:2A

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当输入电压超过3.8V 时、它在直通模式下工作。

    当输入电压低于3.8V 时、它在升压模式下工作。

    详细说明可在数据表中找到。 谢谢你。