This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:为什么电池充电电流不符合我的预期?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965141/bq25895-why-the-battery-charging-current-not-match-my-expectation

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

我的客户正在使用 BQ25895。 它们使用寄存器将 Vbus 上的电流限制设置为1A。 它们还具有5V Vbus 电压输入。 如果我们假设效率为电池充电器的90%。 VIN/Iin 为5V/1A、我们有1s 电池、最大电压为4.2V。 然后、它应该在输出端具有5*1=5W 除以4.2V、等于1.07A 的电流。 但是、电池充电电流为600mA、系统电流约为50mA、远低于预期。

您能回答这个问题吗? 谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3和8.2.6.2 d/s 上的动态电源管理对于您的问题应该很有帮助。

    谢谢、

    宁。