This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:预充电电流/快速充电电流和终止电流/快速充电电流比

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965405/bq25101-pre-charge_current-fast-charge_current-and-termination_current-fast-charge_current-ratios

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ25100

我最初计划使用 BQ25100、但想切换至 BQ25101。  

如果这些比率不是由 pre-Term 引脚设置的、则找不到有关预充电电流/快速充电电流和终止电流/快速充电电流比率的任何信息。 (它是 BQ25101上的 nCHG 引脚。)

您能否告诉我数据表中隐藏的位置、或为我获取信息?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    对于 BQ25101、预充电和终止是固定的:

    1) 预充电为20%(18%至22%)、请参阅 EC 表第6页的预充电部分

    2) 终止率为10%(9%至11%)、请参阅 EC 表第6页的"终止"部分