请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520-Q1 您好!
我应该在数据表中查找什么参数、以确定它是否可以在800V 间隙下使用? 请告诉我如何查看数据表、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我应该在数据表中查找什么参数、以确定它是否可以在800V 间隙下使用? 请告诉我如何查看数据表、谢谢。
您好!
该器 件的固有能力为1500Vrms (VIOWM)、即从输入侧到输出侧。 这可能会根据用于确定爬电距离和间隙的标准进行降额。
给定工作电压与所需爬电距离和间隙之间的关系很复杂、是应用、环境的"清洁度"(污染等级)和所需绝缘类型的函数。 这里有不同的标准对其进行分类。
该器件本身可与800V 总线配合使用、但爬电/余隙要求取决于系统的功能安全要求。
谢谢、
Krystian