This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:作为电平转换器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965348/ucc20225-as-level-shifter

器件型号:UCC20225

大家好、团队、

 

我们的客户正在考虑将隔离栅极驱动器用作电平转换器、他们希望将5MHz 方波时的0-5V 转换为-6–10V。

他们认为 UCC20225可应用于5MHz 频率、但如果您有任何其他建议、请告知我。

这是他们对栅极驱动器的要求。

  • 大于                20V
  • 小于                30ns
  • Rdson          小于5欧姆
  • Fsw            5MHz

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    为了澄清这一点、当您说-6 -10时、您是指-6V 和+10V? 我假设 VDD 为+10且 VSS =-6是正确的吗?

    您能描述您正在驱动的负载吗? 这以及功率耗散将是尝试实现5MHz 开关频率的限制因素。  

    如果您可以绘制一个图来说明您要执行的操作、包括电源电压、那将非常有用。 您使用的是什么电源开关?

    谢谢、

    Krystian